Se ofte stillede spørgsmål

M9F42210 antal ledere i klemmen

Publiceringsdato: 04 november 2020

C60BP automatsikring (M9F......)er det muligt at komme flere ledere i pr.klemme
På C60BP kan vi tilslutte direkte med terminale multikabler med samme kvadratstørrelser, i kobber, stiv, fleksibel med eller uden tylle som nedenfor:
- For rating fra 0,5 til 25A  op til 3 kabler på 1,5 mm² eller op til 3 kabler på 2,5 mm².
- For rating fra 32 til 63A: op til 3 kabler på 4 mm² eller op til 3 kabler på 6 mm².
 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.