Se ofte stillede spørgsmål

IHC - V1 til V3

Publiceringsdato: 04 november 2020

Svar: 

Visual 1 er den anden model i rækken af IHC Controllere. 

Bemærkninger:
- Software: IHC Control Visual 1.32
- - Anbefalet styresystem - Windows XP.
- Program og dokumentation kan kun udskrives.

Du skal være opmærksom på følgende ved udskiftning til Visual 3:
- Vi anbefaler også, (Hvis man har den gamle strømforsyning - 120B1060 med køleribber) at den bliver udskiftet med vores nye IHC Control strømforsyning 72W - 120B1062.
- Software programmet Visual 1.32 kan ikke benyttes i Visual 3 Controlleren. (Der anvendes et andet programmeringssprog i Visual 3).
 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.