Se ofte stillede spørgsmål

IHC LED DIN Dimmer 2 kanal M36 - Hvordan linker man en lysdæmper sammen med en IHC Controller?

Publiceringsdato: 01 december 2020

Linking:

(Lysdæmperen skal være tilsluttet til IHC Controllerens (Visual 3) RS485 port samt 230V forsyningsspænding.)

1. I IHC Visual vælges Controller -> Link/test LK IHC Wireless produkter & Bus produkter.

2. I ”LK IHC produkt linking” skærmbilledet klikkes på Link-knappen.

3. På dimmeren trykkes begge knapper ind og holdes indtil begge knapper blinker (efter ca. 3 s).

4. Der trykkes på en af knapperne inden 30 s. Dimmeren er nu valgt og linket. Hvis du vil afbryde linkningsmode uden at linke dimmeren til controlleren kan du holde begge knapper nede i 3 sekunder hvorefter de stopper med at blinke. Hvis ikke begge knapper blinker og der ikke bliver valgt nogen kanal, er linkning ikke startet af softwaren.

 

 


Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.