Se ofte stillede spørgsmål

Hvordan er memory organiseret i M241 og M241?

Publiceringsdato: 27 marts 2020

Hvis man bruger allokeret hokommelse i M241 og M2512 i f.eks. GVL skal man ære opmærksom på at samme memoryområde kan tilgås forskelligt

%MX0.0 er af typen Bool

%MB0 er af typen Byte

%MW0 er af typen Word

%MD0 er af typen Dobbelt Word

%LB0 er af typen Long Word


På vedhæftede billede kan man se hvordan områderne overlapper hinanden. Det skla man være opmærksom på når man planlægger memoryallokering i sit PLC program


26-03-2020


Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.