Se ofte stillede spørgsmål

Tesys island, hvordan indstilles tid, dato og år?

Publiceringsdato: 13 maj 2020

Den eneste måde, at indstille tid på, er på nuværende tidspunkt SNTP, (som M251, M241, M262 ikke har).

Hvis ikke, bliver du nødt til at skrive til Modbus register, så PLC'en anvender WRITE_VAR-funktionsblokken.

Skriv, VAR: Enheds-ID 255 Startadresse 2100 Mængde = 4 (64 bit) Format af data: YYYYMMDDhhmmsscc

 

YYYY: Year coded on a UINT

MM: Month coded on a USINT. Range [1, 12]

DD: Day coded on a USINT. Range [1, 31]

hh: hour coded on a USINT. Range [0, 23]

mm: minutecoded on a USINT. Range [0, 59]

ss: second coded on a USINT. Range [0, 59]

cc: hundredth of second coded on a USINT. Range [0,99]

 

Så hvis PLC f.eks. har tiden kl. 08:11:40 den 30. juli 2019, skal der skrive 2019073008114000 til adresse 2100 længde 4.

Lad PLC opdatere tiden, mindst en gang ved hver opstart.

 

13.05.2020

 

 

 

 

 

 

 


Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.