Sinusbølge til gamere
APC Back-UPS™ Pro Gaming indeholder sinusbølge og er kompatibel med aPFC - den er altså optimeret til følsomt gaming-udstyr.
Hvad er sinusbølgen?
Den strøm, som forsyner dine hverdagsenheder, går op og ned i en jævn sinusbølge (til højre). De fleste grundlæggende batterisikkerhedskopieringer genererer dog en grovere version: trinvis tilnærmet strøm (til venstre). Vores UPS tilbyder ren sinusbølgeeffekt for at sikre en stabil strømforsyning, som er kompatibel med dit højtydende gaming-udstyr.
Derfor er sinusbølgen vigtig
Udstyrets levetid forlænges
Når dit udstyr er drevet af en sinusbølge og automatisk spændingsregulering (AVR), maksimeres levetiden for al tilsluttet elektronik.
Stabil backupstrøm
Sinusbølgen driver din følsomme, avancerede elektronik med stabil sinusbølgestrøm for at undgå skærmflimren, computersammenbrud og støj.
Effektiv og nedkølet
Gamingplatforme drevet af sinusbølge kører køligere og mere effektivt på backupstrøm for at undgå, at din elektronik bliver beskadiget som følge af overophedning.

I løbet af de sidste par år har en global chipmangel betydet, at der har været et begrænset udbud af PC-dele, som f.eks. grafikkort, mens priserne er eksploderet. Mange gamere tøver stadig med at opgradere eller udskifte deres hardware, fordi det er besværligt og dyrt.
En god gaming-UPS kan hjælpe din hardware med at holde længere og give ro i sindet.
(Kilde: Newzoo, 2023)
Få den backup, du har brug for.
Kraftfuld UPS på 1320 W/2200 VA er med til at beskytte dit vigtige udstyr. Med batteribackup og overspændingsbeskyttede udgange mister du aldrig forbindelsen. Tre USB-porte gør det nemt for dig at oplade dine enheder.