Måling, strømpålidelighed og mikronet

    To fabriksarbejdere på flaskefabrik drøfter bæredygtighed, føde- og drikkevarer

    Udfordringer

    Du har kritiske behov inden for strøm og energistyring. Ressourcemæssigt oplever du, at det er svært at have den rigtige ekspertise, for ikke at tale om tid til at måle, styre og kontrollere strømforbruget og energien. Du er nødt til at gå videre end den traditionelle energistyring og få kontrol med strømmen lige fra direktionsgangen til produktionsgulvet.
    Standard alternativ tekst

    Måling, strømpålidelighed og mikronet

    Hvorfor samarbejde med Schneider Electric

    • Standard alternativ tekst

      Strømstyring

      Økonomiske løsninger, der maksimerer pålideligheden i elforsyningen og optimerer udstyr og energiomkostninger.

    • Partnerikon

      Din energipartner

      Energioptimering er en del af vores dna. Lad os stå sammen om at maksimere pålideligheden i dit netværk, optimere eldistributionen og forbedre den samlede ydeevne gennem vores ekspertise, innovative teknologier og førende brancheløsninger.

    Fakta

    • Standard alternativ tekst Motorer står for op til 60 % af elektricitetsforbruget i et industrielt anlæg
    • Blåt lyn-ikon Et enkelt større strømudfald kan ødelægge et helt års energibesparelser
    • Ikon med blå mand Du kan ikke måle det, du ikke holder øje med
    • Standard alternativ tekst Op til 80 % af alle svigt i elnettet begynder på distributionsniveauet
    • Blåt energiikon Strømovervågning forbedrer energieffektiviteten
    • Blåt Graph Down-ikon Spar op til 24 % af energiomkostningerne gennem reaktion på efterspørgslen og reduktion af spidsbelastningerne