Se alle vores microgrid-løsninger

    Microgrid

Default Alternative Text

Udfordringer løses med microgrid

Med vores skræddersyede microgrid  løsninger og store ekspertise, leverer vi avancerede microgrids, der sikrer uafhængighed, uden at det er på bekostning af fordelene ved det centrale net. Microgrid fra Schneider Electric giver dig maksimal oppetid, som tidligere var forbeholdt store strømproducenter og -distributører.
  • Optimér din virksomhed med microgrid

    Vores microgrid-løsninger er skræddersyet til dine specifikke behov. Vores løsninger kan tilpasses din produktion og tage højde for spidsbelastninger i forbruget og variable energiomkostninger.
  • Hvorfor microgrid fra Schneider Electric?

    Vi har dokumenteret ekspertise inden for microgrid, hvilket understøttes af de over 700 microgrid-projekter, vi har gennemført til dato. Det betyder, at vi er den rette samarbejdspartner til at levere skræddersyede microgrid-løsninger, der opfylder dine behov.
Standard alternativ tekst

Intelligent microgrid

Selv korte strømafbrydelser eller problemer med strømkvaliteten kan forårsage store problemer for din virksomhed - bl.a. skabe interne forsyningsproblemer, der kan påvirke driften ved øget nedetid, lagertab, forsinkelser eller ødelagt udstyr. Microgrid fra Schneider Electric hjælper med at undgå disse problemer. 

Fordele ved microgrid

  • Standard alternativ tekst

    Pålidelighed og -sikkerhed
  • Standard alternativ tekst

    Effektivitet og optimering
  • Standard alternativ tekst

    Bæredygtighed