Udforsk EcoStruxure IT
EcoStruxure IT-software og softwareservices
Vores leverandørneutrale DCIM-løsning (Data Center Infrastructure Management) giver modstandsdygtige, sikre og bæredygtige IT-datacentre. Den sikrer forretningskontinuitet med sikker overvågning, styring, planlægning og modellering fra en enkelt IT-rack til hyperscale-IT, lokalt, i skyen og på "the edge". Softwareservices medvirker til at implementere værdien af EcoStruxure IT-løsninger for at skabe vækst i virksomheden og opnå de ønskede resultater.

En komplet leverandørneutral DCIM-løsning med fleksibilitet fra en enkelt IT-rack til hyperscale-IT, lokalt, i skyen og på "the edge".
Fordele
Synlighed
Oplysninger
Forudsigelse
Komfort
Den omfattende EcoStruxure IT-porteføljes kapacitet
EcoStruxure IT håndterer udfordringerne ved DCIM 3.0 og skaber mulighed for modstandsdygtige, sikre og bæredygtige datacenter- og hybride IT-miljøer med en komplet pakke af software- og servicefunktioner.
Overvågning og styring
Reducer driftsomkostninger og nedetid, samtidig med at du får øjeblikkelig indsigt i din komplekse, hybride IT-infrastruktur i skyen eller lokalt.
Miljø og sikkerhed
Øg modstandsdygtigheden og overvågningen gennem fysiske sikkerhedstilbud med en bred vifte af intelligente sensorer, klipoptagelser, konfigurerbare advarsler og modstandsdygtige styringsløsninger.
Planlægning og modellering
Design til fremtiden ved at få fuld indsigt i dit datacenter eller din colocation-infrastruktur – fra det store billede til individuelle enheder.
Softwareservices og tilpassede løsninger
Gør det rigtigt første gang – gør implementeringen enklere med vores gennemprøvede sæt af standardiserede softwareservices, eller skræddersy en løsning til dig.
-
Oplev Ecostruxure IT Expert
Prøv onlinedemoen af EcoStruxure IT Expert for at få et indtryk af fordelene og brugervenligheden for første gang. -
Risikofri 30-dages gratis prøveversion
Er du klar til at prøve? Administrer dit eget IT-udstyr med en risikofri 30-dages prøveversion af EcoStruxure IT Expert.
Udforsk den nyeste viden om EcoStruxure IT
Fremskynder grøn IT
Schneider Electrics CIO-organisation fremmer virksomheders bæredygtighedsinitiativer med EcoStruxure IT.
Læs blogindlæggetPålidelighed på "the edge"
RMD giver uddannelserne på University of Lincoln kant med Data Center Expert-software sammen med NetBotz™-sensorer.
Læs mereMainfreight Logisitics
Vores datacenterinfrastruktur og IoT-teknologi giver Mainfreight de nødvendige værktøjer og hjælper med at drive vækst i virksomheden.
EcoDataCenter
EcoDataCenter fortsætter sin mission om klimapositivitet og sikrer bæredygtig drift med EcoStruxure IT-løsninger.
Læs mere
Hvad er EcoStruxure IT?
Det er en cloud-baseret DCIM-løsning (Data Center Infrastructure Management), som gør det nemmere for fagfolk at overvåge, styre og bruge IT-infrastrukturen. Et samlet sted, hvor du har adgang til flere lokaliteter og kan få indsigt lokalt, i skyen og på "the edge". Denne løsning giver synlighed i realtid og kontrol over alle aspekter af datacentrene. Det omfatter systemer, servere, lagring, netværk og nedkøling. EcoStruxure IT håndterer datacenterudfordringer ved hjælp af innovativ og avanceret software.
Hvordan kan vores datacenterstyringsløsning hjælpe din virksomhed?
Med vores design af EcoStruxure IT-datacenterinfrastrukturdesign er der mulighed for betydelige forbedringer på alle vigtige områder. Med forbedret datacenterstyring kan din virksomhed også nyde godt af bedre ressourceallokering. Jo bedre forvaltning af brugt energi, jo lavere omkostninger. Det er tæt forbundet med datacentrets energieffektivitet. Disse løsninger er af enormt vigtige i forhold til datacentrets modstandsdygtighed og sikkerhed, da moderne teknologi giver mulighed for, at mange forretnings- og industrisektorer kan leve op til nye regler og konkurrere med de bedste inden for den givne ekspertise.