Overvågning og kontrol af ADMS løsningen.

    Elektrisk overvågningskontrol og dataindhentning (ESCADA)

    Overvågning og kontrol af ADMS løsningen.

Electric power substation, electric power distribution.

Udfordringer

Sikker overvågning og kontrol i real tid

For at kunne levere pålidelig, sikker og effektiv strøm er forsyningsværker afhængige af præcise og robuste systemer til overvågning og kontrol. ESCADA systemer skal levere høj tilgængelighed, redundans og genopretningsfunktionalitet. De skal være sikre, fleksible, skalerbare og konfigurerbare.
  • Løsninger

    Schneider Electrics ESCADA - som løber som en del af OASyS DNA SCADA - inkluderer funktioner til forespørgsel af feltenheder ved brug af forskellige protokoller, udstedelse af kommandoer til feltenheder og udførelse af alarmbehandling og tendenser. ESCADA data i ADMS kan også opbevares i ADMS tidsseries historiske tjeneste, med henblik på senere hentning og analyse samt til simuleringsformål. ESCADA funktionalitet omfatter synkronisering af data mellem primære og backup miljøer til redundans af kritisk infrastruktur samt dataudveksling via ICCP og andre protokoller med andre SCADA systemer. Prognosetjenester i ADMS udnytter ESCADA feeds ved brug af data fra reclosere, spændingsregulatorer, kondensatorbatterier, målere, fejlindikatorer etc. Dette giver ADMS mulighed for at inkorporere ESCADA i prognose-, analyse- og optimeringsfunktioner. Alarmer genereret fra ESCADA data omfatter overskridelse af grænseværdi, ændringstakt, utilsigtet statusændring og alarmer relateret til systemhelbred.
  • Kapaciteter

    • Optimer styringen af hele jeres elektriske installation for større produktivitet.
    • Forbedr jeres operatørers effektivitet og beslutningstagning, ved at give dem adgang til præcise, rettidige og omfattende informationer.
    • Lever en intuitiv, interaktiv og brugerindstillelig grænseflade til styrkelse af driften.
    • Udnyt den højt ydende parallelbehandling til at understøtte millioner af datapunkter.
  • Fordele

    • Tæt integreret med Schneider Electrics avancerede distributionsstyrings system.
    • Høj grad af sikkerhed og pålidelighed
    • I produktion i mere end 180 kontrolcentre over hele verden
Transformer, el-kabler i silhuet med solnedgang i baggrunden, adgang til energi, kraftværker.

Applikationer

Relaterede løsninger til Smart Grid

Vores avancerede Smart Grid løsninger sætter jeres kraftværk i stand til at gennemføre en overgang til næste generation energileverandør ved at muliggøre en sikrere, mere pålidelig og mere effektiv strømstyring.

Fordele

  • Elektrisk udstyr, energistyrings-software, el-distribution.
     
    • Sikkerhed: OASyS DNA er en ud-af-boksen løsning - et yderst sikkert system med single sign-on (SSO) implementering, værktøjer som er designet til at spore og styre ændringer, samt evnen til nemt og systematisk at gennemgå og rapportere disse ændringer, som svar på intern og ekstern evaluering.
  • Højspændingsmast, el-distribution, kraftværker
     
    • Standardisering: OASyS DNA produktfamilien er kompatibel med de fleste standard industriapplikationer og integreres let med ældre og tredjeparts software. Standardiseret software er godt dokumenteret, nemt at sætte sig ind i og kræver mindre uddannelse og er måske allerede normen i organisationen. Som leverandør kan Schneider Electric udnytte nye produkter på markedet, ved at bruge standardbaseret opkobling og sende besparelserne og kapaciteterne videre til jer.
  • Silhuet strømkabler med blå himmel, el-distribution, transformer.
     
    • Driftssikkerhed: Vores teknologi anvender en push strategi, som automatisk transmitterer event-drevne data gennem hele systemets netværk, hvilket resulterer i levering af realtids data, som er hurtige og pålidelige. OASyS DNA’s feltafprøvede redundans-model og sundhedsovervågning af hele systemet hjælper desuden med til at sikre, at systemet er der, når der er behov for det. Vores redundans-model er selvhelbredende, og kritiske funktioner og enheder overvåges konstant.
  • Kraftværk, el-distribution.
     
    • Lang levetid: Vi forstår, at I har investeret betydeligt i jeres nuværende displays, database, applikationer og rapporter. Vores målsætninger vedrørende migreringen er, at minimere såvel omkostninger som operationel virkning, ved overgangen til OASyS DNA løsningen. Gennem brugen af avancerede migreringsværktøjer under opgraderingsprocessen, kan vi sætte jer i stand til, at genanvende meget af den intellektuelle investering, I har foretaget i jeres eksisterende SCADA system.
  • Tre voksne kigger planer foran solcellepaneler i München, Bayern, Tyskland, konsultation om bæredygtighed.
     
    • Innovation: Vores produkter bruger aktuelle operativsystemer og hardware gennem partnerskaber med industriførende selskaber såsom Symantec™, OSIsoft® og Microsoft®. Det giver os mulighed for at levere løsninger af højeste værdi til jer, samtidig med at vi reducerer omkostningerne ved ejerskab, forøger sikkerhed og pålidelighed og tilbyder maksimalt udbytte af jeres IT infrastruktur-investering.