Backup og elektrisk distibution

    Strøm & backup

  • Backup er nemt med Galaxy VM

    Nu behøver du ikke at bekymre dig om backup. Opdag de mange fordele ved Galaxy VM: Den nyeste, 3-fasede UPS fra Schneider Electric.

  • Strømløsninger til datacentre

    Data lagres elektroniks i højere grad end nogensinde. Schneider Electrics kan hjælpe med strømløsninger inkl. backup af strøm til datacentre, så data altid er tilgængelige.

  • Backup - IT-udstyr

    Strømproblemer koster hver år amerikanske selskaber milliarder af dollars. Beskyt dit netværk og alt dit essentielle IT-udstyr mod strømforstyrrelser ved altid at have backup.

  • Backup til datacentre - animationstegneserien 'The Quake'

    Selv de mest avancerede datacentre i verden kan få brug for backup, og det er her strømløsninger til datacentre fra Schneider Electric kommer ind i billedet. Strømløsninger til datacentre hjælper med at overvåge din forretnings strømsituation og holder dit datacenter kørende.

    To mænd ser på bærbar computer i et netværksdatacenter

    Udfordringer

    IT-belastninginger bliver mere og mere dynamiske. Det betyder, at du er nødt til at implementere en eldistributionsløsning, der sikrer, at du altid har backup af strøm for at sikre din forretning.
    Standard alternativ tekst

    Strømløsninger - backup af strøm

    Schneider Electric hjælper dig med løsninger, som sikrer konstant og pålidelig strømforsyning, hvor du altid har adgang til backup.

    Fordele ved Schneider Electric

    • Værdi ikon

      Strøm der er pålideligt og sikkert

      Schneider Electric er førende inden for forsyning af strøm inkl. back up af strøm og sætter kvalitet og innovation i højsædet. Vi leverer fuldt integrerede løsninger, enterprise netværk, datacentre, forretningskritiske systemer samt industri- og produktionsprocesser.

    • Værdi ikon

      Løsninger der er pålidelige og sikre

      Schneider Electrics globale portefølje af produkter og tjenester i verdensklasse giver dig en unik kombination af end-to-end løsninger til kritisk strømforsyning, tilgængelighed, reducerede omkostninger og forbedret energioptimering over product life cycle.

    Fakta

    • Standard alternativ tekst Løsninger til elektrisk distribution gør det muligt at monitorere belastning af udstyr og individuel styring af udtag.
    • Standard alternativ tekst Schneider Electrics omfattende mellemspændingsudstyr til distributionsnet op til 5 MVA imødekommer globale kunders behov.
    • Standard alternativ tekst Vores UPS'er er tilgængelige som enkelt og trefaset - også online, dobbeltkonverterende udgave fra 125 VA til 1,6 MW.
    • Standard alternativ tekst Vores sortiment af løsninger til elektrisk distribution omfatter en bred vifte af input- og output-forbindelser til fordeling af 120V, 208V og 230V til adskillige udtag - så det er nemt at tilpasse sig forskellige strømbehov.