Få eksperthjælp, så I kan opfylde jeres krav til ydeevne og sikkerhed.

    Livscyklustjenester til datacenter: Design

Schneider Electric-tekniker taler om strømstyring i datacentre

Udfordringer

I skal overholde krav til ydeevne og sikkerhed i datacenteret. Hvad enten I har brug for en enkelt komponent, styring af datainfrastruktur, sikkerhed eller et helt datacenter, gør vores tilpasningsbare designservices brug af ekspertise, der imødekommer jeres behov.

Livscyklustjenester til datacentre

Livscyklusservices til datacentre
  • Løsninger

    Vores omfattende løsninger til datacentret inkluderer designkarakteristika for effektivitet og tæthed, specifikation af grundplan for hele datacentret, installations- og projektoplysninger.
  • Fordele

    Vores ekspertise for det komplette datacenter består af gennemprøvede metoder, robuste designværktøjer og et stort bibliotek med referencedesign. Det gør det hurtigt, enkelt og omkostningseffektivt at udvikle jeres skræddersyede datacenter. Vi har mere end 7.000 uddannede specialister, der står klar til at hjælpe jer med jeres unikke designbehov.
  • Forskellen

    • Et stort bibliotek med referencedesign 
    • Vores specialister designer dagligt datainfrastrukturer
    • Verdensomspændende relationer til lokale myndigheder
    • Vores tidsramme er ca. 30 dage eller derunder for hele designprocessen
To teknikere diskuterer drift af datacenter

Programmer

Fysiske infrastruktursystemer forventes at leve op til facilitetens ydeevne, selv når en virksomhed eller kravene til it ændres. Ledelsens forståelse for faserne i datacentrets livscyklus og deres indbyrdes forbundenhed sikrer, at det sker. En forståelse for det store billede og hvad de vigtigste opgaver er, samt hvordan en fase påvirker den næste, kan hjælpe virksomheder med at nå deres effektivitetsmål.

Fordele

  • Forretningsfolk ser på energioptimeringsplaner, felttjeneste
     
    • Reducerede omkostninger
    • Komplet eller delvis klargøring af specifikationer
    • Bibliotek med referencedesign 
  • Mand håndterer datacenteradministration i serverrum, datacentertjenester, datacenterdrift.
     
    • Højeffektiv arkitekturdesign 
    • Præfabrikerede muligheder for at forenkle designprocessen
  • mand og kvinde taler om energistyring i et datacenter
     
    • Hjælp til at løse forretningsmæssige og tekniske udfordringer
    • Designhjælp til alle områder, herunder elektrisk design, sikkerhed og it-rummets fysiske infrastruktur