Skab bedre ydeevne og tilfredshed

    Det er vigtigt at forbedre økonomien i faciliteterne. Det er afgørende at forbedre brugernes tilfredshed for at fastholde dem som lejere.

Forretningsfolk ser på energioptimeringsplaner, felttjeneste

Udfordringer

Succes i et stadig mere konkurrencepræget marked 

Ejere af ejendomme skal både forbedre økonomien i deres bygningsfaciliteter og vedvarende forbedre brugernes tilfredshed for at tiltrække og fastholde lejere i et stadigt mere konkurrencepræget marked.

  • Løsninger

    Vores integrerede systemer giver præcis styring af energi, sikkerhed, belysning, opvarmning, køling og ventilation og overholder samtidigt strenge miljømæssige betingelser, hvormed lejernes tilfredshed sikres, og økonomien forbedres via energibesparelser og fastholdelse af lejere.
  • Værdi for dig

    Spar op til 30 % på driftsomkostningerne ved at reducere energiforbruget og de løbende omkostninger. Skab bedre produktivitet blandt medarbejderne med avanceret miljøkontrol og overholdelse af strenge standarder og love. Skab bedre tilfredshed blandt brugerne med effektiv og skræddersyet rumstyring.
  • Differentiering

    Vores intelligente sikkerhedsstyringssystemer integreres problemfrit med førende tredjepartssystemer og har brugervenlige grænseflader, der forbedrer produktiviteten. Åbne platforme og bagudkompatibilitet giver fleksibilitet og skalerbarhed, hvormed fremtidige integrationer nemt kan administreres.