Få en enklere drift og reducer driftsomkostningerne med vores intelligente sikkerhedsstyringssystemer

    Intelligente sikkerhedsstyringssystemer

Businessmen talking together in lobby

Udfordringer

Faciliteter har mere end nogensinde brug for forbedret sikkerhed

Terrortruslen har skiftet fra hårde mål, såsom lufthavne og transportknudepunkter, til bløde mål som hoteller, indkøbscentre og museer. Nye trusler kræver nye strategier for at reducere risici og driftsomkostninger, beskytte indtægtskilder og overholde stadigt skiftende sikkerhedsforskrifter.
  • Løsninger

    Vores intelligente sikkerhedsstyringssystemer integrerer nødbelysning, adgangskontrol, indbrudsalarm, branddetektion og videoovervågning og leverer vidtdækkende sikkerhed. Systemerne nedbringer også installationsomkostningerne og reducerer de samlede ejeromkostninger over tid.
  • Værdi for dig

    Ved hjælp af gennemtestede metoder reducerer Schneider Electric den tid og de udgifter, der skal bruges til at sikre faciliteter via planlægning og intelligent integration af sikkerheds- og bygningssystemer. Problemfri integration giver forbedret sikkerhed og intelligent drift.
  • Differentiering

    Vores intelligente sikkerhedsstyringssystemer integreres problemfrit med førende tredjepartssystemer og har brugervenlige grænseflader, der forbedrer produktiviteten. Åbne platforme og bagudkompatibilitet giver fleksibilitet og skalerbarhed, hvormed fremtidige integrationer nemt kan administreres.