Consulter la FAQ

Comment récupérer l'application d'un afficheur Magelis type XBTGT avec Vijeo Designer ?

Date de publication : 05 août 2020

La récupération d'une application dans un afficheur n'est possible qu'à deux conditions :
  • l'afficheur doit être équipé d'une carte Compact Flash
  • lors du chargement de l'application dans l'afficheur, l'option "Inclure le projet Editeur" doit être activée.
Pour récupérer l'application avec VijeoDesigner via une liaison série, USB ou Ethernet, procéder comme suit :
  • faire un clic droit sur "Vijeo Manager"
  • choisir "Télécharger le projet éditeur"
  • sélectionner le canal de communication sur lequel l'afficheur est connecté.
  • lancer le transfert.
Illustration :
Image
Voir également : Autre méthode de transfert

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.