Consulter la FAQ

Comment établir un lien entre le simulateur de Unity Pro et le simulateur de Vijeo Designer ?

Date de publication : 15 mai 2020

Sur un PC équipé à la fois de Vijeo Designer et de Unity Pro, il est possible de simuler simultanément les deux applications [Automate] et [HMI], et les faire communiquer l'une avec l'autre.

Dans Unity :

  • il suffit de charger l'application dans le simulateur et de mettre l'automate en RUN.

Dans de Vijeo Designer :

  • le groupe de scrutation correspondant aux variables automates doit être associé à un équipement Modbus TCP/IP,
  • l'adresse Ethernet de l'équipement Modbus doit être celle du simulateur de Unity c'est à dire 127.0.0.1.
    Elle peut être aussi l'adresse IP du PC.
  • Lancer le simulateur par le menu "Générer > Simulation".

Illustration de la configuration de l'équipement Modbus dans Vijeo désigner :


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.