Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quelle est l'utilité du module de communication Ethernet 499TWD01100 ?
Date de publication :
05 août 2020
Le module TwidoPort 499TWD01100 est une interface Ethernet facile à utiliser et dédiée au contrôleur programmable Twido de version 3.0 ou supérieure, compact ou modulaire et au contrôleur logique M238.
Il permet au contrôleur Twido de s'intégrer dans un réseau Ethernet comme un dispositif passif (l'application du Twido de peut pas envoyer de requête).
Connecté sur le port série intégré RS 485 de toute base compacte ou modulaire, le module interface TwidoPort est une passerelle entre le réseau Ethernet TCP/IP et la liaison série Modbus du contrôleur Twido.
Le cordon de raccordement entre la base Twido et le module TwidoPort est fourni avec le module.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.