Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quelle est la signification des termes OPC, OFS et OLE ?
Date de publication :
30 juin 2020
OPC (Ole for Process Control) est une norme de communication créée par la fondation OPC (410 membres, fabricants de logiciels/matériels et utilisateurs, dans 40 pays) OFS (Opc Factory Server) est le produit Schneider-Electric, conforme à cette norme (conçu et développé par Schneider)
La norme OPC définit un standard de communication entre les applications Windows et les matériels / logiciels utilisés régulièrement dans le domaine du contrôle de processus (ex: automates).
OPC décrit une méthode cohérente et universelle permettant d'accéder aux données de terrain des dispositifs d'usine.
Attention, OPC n'est pas un protocole de communication, mais plutôt un logiciel serveur basé sur les technologies OLE, COM, et DCOM développées par Microsoft pour sa famille de systèmes d'exploitation :
OLE (Object Linking et Embedding ou en Français Objet Lié et Embarqué) est un protocole et un système de gestion d'objets distribués, permettant à des applications utilisant des formats différents, de dialoguer.
COM est la base de OLE permettant une connexion locale (serveur et clients au sein d'un même PC).
DCOM permet une connexion distante (serveur et clients installés sur des PC différents)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.