Consulter la FAQ

Quelles sont les caractéristiques de la pile de sauvegarde TSXPLP01 ?

Date de publication : 05 mai 2020

Les caractéristiques de la pile TSXPLP01 sont les suivantes :

  • pile au lithium chlorure de thyonile (inorganic),
  • 3,6V / 0,8 Ah,
  • taille 1/2 AA ( 14,7 mm de diamètre , 25,2 mm de hauteur)
  • fabricant : Sonnenschein ; référence : SL-350.

Image

Remarque :
La pile TSXPLP01 est utilisée dans les automates ou contrôleurs :

  • Premium (module alimentation TSXPSY),
  • Micro (TSX37),
  • Twido compact 40 E/S.
  • Contrôleur M238

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.