Consulter la FAQ

Quelle valeur doit prendre le paramètre "Unit ID" lors d'une communication Modbus TCP/IP entre deux Twido ?

Date de publication : 05 août 2020

La plage du paramètre "Unit ID" est comprise entre 0 et 255.
Le paramètre par défaut est 255.
Un "Unit ID" (différent de 255) permet la communication avec un équipement distant via une passerelle Modbus.
En conséquence :

  • si l'équipement cible est un autre automate Twido avec un port Ethernet intégré ==>  laisser 255
  • si l'équipement cible est un autre automate Twido via une passerelle Ethernet Modbus 499TWD01100 ==> indiquer l'adresse Modbus du port du Twido sur lequel est relié la passerelle.

Illustration :
Zone de saisie dans le logiciel TwidoSuite du paramètre "Unit ID" :


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.