Consulter la FAQ

Comment établir une communication via Ethernet entre un terminal XBTGT et le simulateur EcoStruxure Control Expert (Unity Pro) ?

Date de publication : 01 avril 2020

Pour établir une communication via Ethernet entre un terminal XBTGT et le simulateur EcoStruxure Control Expert (anciennement Unity pro), il est nécessaire de configurer le projet Vijeo Designer comme suit :

  • Les variables devant être scrutées dans le simulateur Unity doivent appartenir à un groupe de scrutation lié à un équipement Modbus TCP/IP.
  • L'adresse IP de l'équipement Modbus TCP/IP sera celle du PC sur lequel est installé Unity Pro.

Le terminal XBTGT et le PC devront être sur le même réseau.
L'automate configuré dans Unity Pro sera avec ou sans port Ethernet.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.