Consulter la FAQ

Quels sont les paramètres de communication à respecter pour établir une liaison Modbus entre le port 1 du Twido et un XBTGT via le cordon XBTZ9780 ?

Date de publication : 01 avril 2020

Pour établir une liaison Modbus entre le port 1 du Twido (port Terminal intégré) et un XBTGT via le cordon XBTZ9780, les paramètres de communication Modbus dans l'application TwidoSuite et dans l'application Vijeo Designer doivent être identiques et réglés de la façon suivante :

  • Débit / Vitesse de transmission : 19200 bauds
  • Parité / bit de parité : sans parité
  • Bit d'arrêt : 1 

Remarque :
L'afficheur est Maitre Modbus (pilote Modbus RTU dans Vijeo Designer) et le Twido est esclave à l'adresse 1.
La série Twido est remplacée par la série M221


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.