Consulter la FAQ

Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?

Date de publication : 06 mai 2020

Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 2.0 IE10 pout Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Modbus (TwidoSuite, Advantys, ...).
Il prend en charge les câbles USB 

  • TSXCUSB485,
  • TCSMCNAM3M002P.
Il prend également en charge le câble série TSXPCX1031.

Cette pièce jointe est un fichier exécutable incluant :

  • le driver Modbus,
  • le pilote Windows du bus USB,
  • le pilote Windows du port série virtuel.

Remarque : Cet exécutable provient du driver pack V2.6.
 
Voir également :


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.