Consulter la FAQ

Comment raccorder le cordon XBTZ915 entre un afficheur XBTF et un PC ?

Date de publication : 06 mai 2020

Le cordon de transfert XBTZ915 est muni d'une prise Sub-D9 à une extrémité et d'une prise Sub-D25 à l'autre.
Le raccordement à l'afficheur nécessite d'utiliser l'adaptateur XBTZ962 (changeur de genre).
Le raccordement à réaliser est le suivant :

  • brancher la prise Sub-D9 du cordon dans la prise Sub-D9 du PC,
  • brancher la prise Sub-D25 du cordon dans la prise Sub-D25 de l'adaptateur XBTZ962,
  • brancher la prise Sub-D9 de l'adaptateur dans la prise Sub-D9 de l'afficheur.

Illustration :

 

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.