Consulter la FAQ

Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?

Date de publication : 01 avril 2020

Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 1.8 IE35 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Modbus (TwidoSuite, TwidoSoft, Advantys, ...).
Il prend en charge les câbles USB

  • TSXCUSB485,
  • TCSMCNAM3M002P,
  • TSXPCX3030.
 Il prend également en charge le câble série TSXPCX1031.

Cette pièce jointe est un fichier exécutable incluant :

  • le driver Modbus,
  • le pilote Windows du bus USB,
  • le pilote Windows du port série virtuel.

Remarque :
Cet exécutable provient du driver pack V2.6.

Voir également :

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.