Consulter la FAQ

Dans TwidoSuite, où saisir les paramètres de communication du port optionnel RS485 afin d'établir une communication avec un afficheur Magelis ?

Date de publication : 06 mai 2020

L'exemple ci-dessous décrit les étapes à suivre pour configurer le port optionnel (TWDNAC485D ou TWDNOZ485D) afin de pouvoir lui connecter un afficheur Magelis.
L'afficheur sera le maître Modbus et le Twido un esclave à l'adresse 1.

Dans l'onglet "Décrire" de TwidoSuite :

  • placer (par un "glisser déplacer") l'adaptateur série TWDNAC485D sur le Twido à l'emplacement réservé pour cette option,
  • placer (par un "glisser déplacer") un élément Modbus (un Magelis par exemple) à proximité du Twido.

Image

  • Double-cliquer sur l'adaptateur pour sélectionner le protocole Modbus et définir l'adresse sur 1.
  • Double-cliquer sur l'élement Modbus pour lui donner un nom (ici XBTN400), pour sélectionner le protocole Modbus et définir l'adresse sur Maître.

Image

  • Avec la souris, joindre les deux équipements entre eux afin de créer un réseau (se positionner sur l'un des deux points à joindre de façon à avoir le curseur de la souris suivant " Image ", cliquer-droit et déplacer le curseur sur l'autre point puis relacher lorsque le curseur de la souris redevientImage ".

Image

  • Double-cliquer sur l'étiquette du réseau (ici "mon réseau 1") pour accéder aux paramètres de communication.

Image

  • Charger l'application dans l'automate.
  • Le port optionnel est configuré.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.