Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Quel est le schéma de raccordement des connecteurs RJ45 du répartiteur LU9GC3 ?
Date de publication :
12 juin 2020
Les différentes prises du répartiteur LU9GC3 se raccordent de la façon suivante :
Les prises X1 à X8 permettent le raccordement de 8 équipements Modbus (type ATV, Tesys U, ...)
La prise X9 (IN) correspond à l'entrée sur laquelle se raccorde l'automate (l'automate peut être également raccordé sur le bornier à vis situé en bas du répartiteur)
La prise X10 (OUT) permet de recevoir l'adaptation de fin de ligne VW3A8306RC (à mettre sur le dernier des répartiteurs) ou de repartir sur un autre répartiteur LU9GC3 (avec un câble RJ45 - RJ45, références => cliquer ici ).
Attention :
Avec l'automate Twido, il est nécessaire de prévoir une adaptation de début de ligne (sur X8 par exemple) et de fin (sur X10).
Avec les automates Micro (par prise terminal RS485) ou avec les automates Micro et Premium (par la carte PCMCIA RS485 de réf. TSXSCP114) le bus est limité à 31 équipements connectés.
(Dans le cas où toutes les prises X1 à X8 sont raccordées, alors le nombre maximal de LU9GC3 chainables sera de 4)
Illustration du LU9GC3 :
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.