Consulter la FAQ

Quelle est la substitution des modules SX2DV100 ?

Date de publication : 06 mai 2020

Fonctionnement des SX2DV100 et SX2DV200


Les produits SX2DV100 et SX2DV200 permettaient de contrôler les sur-vitesses et sous-vitesses de rotation ou des vitesses de défilement par rapport à un seuil préréglé par activation d'un contact OF.
 
La prise d'information de la vitesse s'effectuait par l'intermédiaire d'un capteur de type détecteur de proximité inductif ou capacitif, interrupteur de position ou détecteur photo-électrique.
 
Une temporisation réglable permettait d'occulter le démarrage de l'installation tant que la vitesse nominale n'était pas atteinte.
  • SX2DV100
    gamme de 2,2 à 6000 impulsions/mn, soit 0,036 Hz à 100 Hz
 
  • SX2DV200
    gamme de 3,2 à 8000 impulsions /mn, soit 0,053 Hz à 133,33 Hz
 
 
 
 

Ce produit n'est pas directement substituable, quatre solutions de substitution peuvent néanmoins être proposées :

 

Détecteur XSAV

 
Il en existe deux calibres2,5 Hz et 50 Hz
 
Il s'agit d'un détecteur inductif cylindrique de diamètre 30, portée 10 mm.
La détection et la comparaison d’impulsions sont intégrées dans l’appareil.
La fréquence préréglée dans l’appareil s’effectue avec un potentiomètre 15 tours.
 
Attention : Le réglage du seuil n’est pas linéaire en fonction du nombre de tours.
 
Pour chaque calibre, il existe une référence 3 fils en alimentation 12-48VDC et une référence 2 fils en 24-240VAC ou 24-210VDC.
 
Le contrôle de rotation devient effectif 9s après la mise sous tension du détecteur.
 
Le raccordement s'effectue par câble de 2m
 

XS9E11 ou XS9C11

 
C'est un détecteur inductif de Forme E ou forme C ( parallépipédique) dont le domaine de détection s'étale entre 6 et 6000 impulsions/mn soit entre 0,1 et 100 Hz.
La méthode utilisée est la suivante : Le détecteur apprend la vitesse de passage du mobile et le seuil de vitesse sera cette vitesse – 33%. Il est ensuite possible de régler les seuils à -20%, -11%, -6%.
 
 
Ces opérations s’effectuent par appui sur un bouton teach et visualisation sur deux diodes.
 
Le contrôle de rotation devient effectif 9s après la mise sous tension du détecteur.
 
le raccordement s'effectue par connecteur M12 déporté à 0,15m.
 

RM35S0MW

 
Le relais RM35S0MW contrôle la vitesse (la cadence, la fréquence) d’un processus (tapis roulant, convoyeur, etc.)
 
Il s'agit du matériel le plus semblable au SX2DVx00 puisqu'il s'agit d'un relais de mesure (contrôle de vitesse)  à connecter soit à un détecteur de proximité trois fils PNP ou NPN, soit à un détecteur Namur, soit un contact sec, soit via une alimentation externe 0-30 V .
 
La fréquence de comptage de ce produit est limitée à 20 Hz maximum
 
Remarques
Pour régler le potentiomètre de seuil de vitesse VS :
  • il faut estimer la durée de l'impulsion : front montant / front descendant, en fait la période,
      Exemple : Si le process donne une information d'alternance de front montant / front descendant entre 0,05 s et 0,5s soit une fréquence à détecter entre 2 et 20 Hz , il faut régler Range sur 0,5s.
  • ensuite si le seuil à détecter est 15Hz , il faut régler Value sur 85% soit ((90/18)*15 )+10.
Le réglage Memory permet de mémoriser au niveau du contact du relais de sortie le fait que l'on ait été au moins la première fois en survitesse ou sous vitesse même si on est revenu à vitesse normale entre temps, seule une action extérieure (contact S2) permet d'ôter cette mémorisation.
 

Automate

 
Pour plus de souplesse, il peut être intéressant d'utiliser des automates de type twido ou zelio connecté par Modbus à des systèmes de dialogue opérateur :
 
Zelio ( il s'agit d'un exemple )
  • détecteur : XS618B1PAL2,
  • un Zélio modulaire : pack SR3PACKBD comprenant le logiciel ZélyoSoft2 + le câble de liaison PC PCSR2USB01 + le module logique SR3B101BD ( 4 entrées analogiques ),
  • extension MOBBUS esclave SR3MBU01BD,
  • câble afficheur - automate XBTZ938,
  • afficheur XBTN401 ou XNTN410 avec alimentation externe 24V.
Twido
  • TWDXDPPAK1E comprenant un TWDLCDA10DRF, TwidoSoft TWDSPU1001V10M, le cordon , un simulateur d'entrées et la cartouche horodateur.
  • détecteur : XS618B1PAL2.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.