Consulter la FAQ

A quoi correspondent les filtres de classe A et filtres de classe B intégrés dans les variateurs Altivar (ATV) ?

Date de publication : 01 juillet 2020


Environnement CEM et filtre d'entrée CEM

Les environnements en CEM  qu'ils soient industriels ou tertiaires sont décrits par des normes et Schneider Electric a conçu des filtres CEM pour respecter les niveaux de radio-perturbation issues de ces normes.
 
Filtres classe A et filtres classe B
Les filtres de classe A sont utilisés dans le milieu industriel car ils sont adaptés aux environnements CEM décrits par les normes typiques de ce milieu :
  • EN55011 classe A groupe 1          ou          IEC/EN 61800-3 catégorie C2,
  • EN55011 classe A groupe 2          ou          IEC/EN 61800-3 catégorie C3,
Les filtres de classe B sont utilisés dans le milieu tertiaire (bâtiment) ou domestique car ils adaptés aux environnements CEM décrits par les normes typiques de ces milieux :
  • EN55011 classe B groupe 2          ou          IEC/EN 61800-3 catégorie C1.
Le filtre de classe B est plus performant que le filtre de classe A car l'environnement tertiaire (bureaux, administration) doit être plus protégé que l'environnement industriel.
La principale caractéristique des ces filtres vient du taux d'atténuation des harmoniques de rang 5 et 7 qui sont les plus souvent filtrés.


Offre Schneider Electric
L'offre Schneider est composé de variateurs avec ou sans filtre et si filtre il y a, ils peuvent être de classe A ou classe B.
En effet, un filtre CEM induit un certain budget et il est nécessaire de l'optimiser en répondant aux questionnement suivant :
  • milieu industriel ou tertiaire (critère le plus important),
  • distance variateur - moteur,
  • fréquence de découpage,
Il est possible de rajouter un filtre supplémentaire optionnel si le produit de base n'est pas compatible avec un environnement CEM plus sévère que prévu.
Néanmoins, les produits complets résolvent la majorité des cas.
 
ATV21
  • ATV21H075M3X à ATV21HD30M3X : sans filtre CEM ,
  • ATV21H075N4 à ATV21HD75N4 : avec filtre classe A  intégré ,
  • ATV21W075N4 à ATV21WD75N4 : avec filtre classe A intégré,
  • ATV21W075N4C à ATV21WD75N4C : avec filtre classe B intégré.
ATV312
  • ATV312H018M2 à ATV31HU22M2 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV312H037N4 à ATV312HU040N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV31HU22M2 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV312HU55N4 à ATV312HD15N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV312H018M3 à ATV312HD15M3 : sans filtre CEM.
ATV12
  • ATV12xxxxF1, ATV12H018M3, ATV12x037M3 à ATV12xU22M3 : sans filtre CEM,
  • ATV12xxxxM2 : avec filtre classe A ou classe B suivant la longueur de câble ou la fréquence de découpage. A retenir qu'ils sont performants.
ATV61
  • ATV61H075M3 à ATV61HU22M3 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV61HU30M3 à ATV61HU75M3 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV61HD11M3X à ATV61HD90M3X : sans filtre CEM intégré,
  • ATV61H075N4 à ATV61HU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV61HU55N4 à ATV61HC63N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV61W075N4 à ATV61WD90N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV61W075N4C à ATV61WD90N4C : avec filtre classe B intégré,
ATV71
  • ATV71H037M3 à ATV71HU22M3 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV71HU30M3 à ATV71HU75M3 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV71HD11M3X à ATV71HD75M3X : sans filtre CEM intégré,
  • ATV71H075N4 à ATV71HU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV71HU55N4 à ATV71HC50N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV71W075N4 à ATV71WU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV71WU55N4 à ATV71WD75N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
  • ATV71PU15N4Z à ATV71PU40N4Z : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
  • ATV71PU55N4Z à ATV71PU75N4Z : avec filtre classe A groupe 2 intégré.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.