Consulter la FAQ

Quel est le fonctionnement d'un relais temporisé au travail et d'un relais temporisé au repos ?

Date de publication : 27 juillet 2020


Relais temporisé au travail (fonction A)
  • la temporisation T démarre au front montant de l'évènement U à temporiser ( 0 à 1 ), étant bien entendu que cette temporisation ne reste active (continue à s'écouler) que si l'évènement à temporiser reste actif ( à 1 ), 

     
  • le contact temporisé R devient actif ( 0 à 1 ) lorsque la temporisation T a atteint sa valeur pré-programmé ( x secondes ),

     
  • le contact temporisé R devient inactif (1 à 0) lorsque l'évènement à temporiser T devient inactif (1 à 0).

Image


            Dans l'exemple ci-devant, l'évènement à temporiser est confondu avec l'alimentation du module.


Relais temporisé au repos (fonction C)
  • le contact temporisé R devient actif (de 0 à 1) au front montant de l'évènement C à temporiser (0 à 1) et reste actif même lorsque l'évènement à temporiser C redevient inactif (de 1 à 0),

     
  • la temporisation T démarre ( commence à s'écouler) au front descendant de l'évènement  C à temporiser (0 à 1) et continue à s'écouler tant que le module est alimenté et tant qu'il n'y a pas un autre front montant sur l'évènement à temporiser,

     
  • le contact temporisé R retombe ( 1 à 0 ) lorsque la temporisation T a atteint sa valeur ou lorsque le module n'est plus alimenté ou tant qu'il n'y a pas un autre front montant sur l'évènement à temporiser ( la temporisation est alors ré-initialisée à 0).
 

L'évènement à temporiser C ne peut être confondu avec l'alimentation U car la temporisation continue à s'écouler ( le module doit toujours être alimenté) même si l'évènement à temporiser redevient inactif.

Image

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.