Consulter la FAQ

Dans un démarreur étoile-triangle, comment intégrer un relais thermique suivant la coordination Type 1 ou Type 2 ?

Date de publication : 18 septembre 2018


Seuls des tests réalisés par des laboratoires agréés permettent d'annoncer qu'une association de matériels peut garantir une protection de l'installation en coordination type 1, type 2 ou coordination totale.

Ces associations sont tabulées très précisément par le constructeur ( Schneider ) et ne tolère pas d'exception dans leur association. Voir lien vers ces tableaux en fin de dossier.

Dans la cas d'utilisation d'un démarreur étoile/triangle, le degré de coordination souhaitée pour l'installation détermine :

  • la calibre et la référence des 3 contacteurs
  • le calibre et la référence des disjoncteurs ou sectionneurs
  • le calibre, la référence, mais aussi la position  du relais thermique dans la séquence.

 

Coordination type 1

Le relais thermique est placé dans le circuit triangle et doit être réglé à 0,58 x In moteur
Le relais est moins onéreux car de faible calibre.

 

Coordination type 2

Le relais thermique est placé sous le contacteur de ligne et doit être réglé à In moteur. Il n'est pas possible d'obtenir une coordination type 2 en plaçant le relais thermique dans le circuit triangle.
Le produit est protégé quelque soit la phase de fonctionnement.
 

 

 

 

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.