Consulter la FAQ

Comment configurer les paramétres de communication Ethernet sur un ATV61/ATV71 ?

Date de publication : 18 septembre 2018

 

Un variateur ATV61/ATV71 équipé d'une carte d'extension VW3A3310 ou VW3A3310D permet la communication en Modbus TCP/IP.


La configuration de la carte Ethernet est possible via le terminal graphique de l'ATV61/ATV71 à partir du menu Communication.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera ensuite nécessaire , à partir de ce menu, de configurer les paramètres suivants :

Image
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?