Consulter la FAQ

Quel est le schéma de câblage du module Telefast ABE7CPA410 ?

Date de publication : 06 mai 2020


L'embase TELEFAST ABE7CPA410 permet le raccordement rapide des capteurs sur l'automate Modicon M340.
 

Ce module permet : 
 

  • de déporter les bornes des entrées en mode tension,
  • d'alimenter voie par voie les conditionneurs 4..20 mA avec une tension 24 V,
  • de protéger et limiter les voies à 25 mA tout en conservant leur isolement,
  • de protéger les résistances de lecture courant intégrées au TELEFAST contre les surtensions.
 

Le brochage est le suivant :

 
Voir également :

Comment raccorder le module TELEFAST ABE7CPA410 avec le module analogique BMXAMI0410 ? 

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.