Consulter la FAQ

Comment raccorder le module TELEFAST ABE7CPA410 avec le module analogique BMXAMI0410 ?

Date de publication : 19 juin 2020


Le raccordement de l'embase ABE7CPA410 et du module analogique BMXAMI0410 peut s'effectuer de 2 façons différentes :

  • par les cordons de type BMXFCWx01S avec connecteur 40 contacts côté BMX et fils libres côté embase TELEFAST (plutôt à utiliser si embase de la concurrence),

     
  • par les cordons de type BMXFCAxx2 avec connecteur 40 contacts côté BMX et connecteur SUBD25 broches côté TELEFAST.
     

Voir également :

Quel est le schéma de câblage du module Telefast ABE7CPA410 ?
 

Image
 



 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.