Consulter la FAQ

ATV12 - Mise en service rapide

Date de publication : 19 juin 2020

Cette fiche traite de la mise en service rapide des variateurs de fréquence Altivar ATV12.

Il s'agit de variateurs alimentation monophasée ou triphasée 230VAC de puissance comprise entre 0,18 et 4 kW, ils sont destinés aux machines simples n'exigeant pas de configuration complexe de paramètres.

Le document joint à ce dossier garantit une prise en main rapide du produit à partir des réglages usine, du réglage de quelques paramètres et de quelques straps (ou pontages, ou shunt).

 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.