Consulter la FAQ

Comment naviguer dans les menus de l'ATV12 ?

Date de publication : 02 juillet 2020


Le variateur ATV12 est le successeur direct du variateur ATV11, lequel sera en arrêt de commercialisation dès 2012.

Le variateur ATV12 n'en dispose pas moins d'atouts et de fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'ATV11. 

Cette fiche décrit surtout les différences d'accès au produit via son afficheur-clavier intégré :

  • la navigation dans les menus du nouveau variateur ATV12 n'est pas identique à celle dans les menus du variateur ATV11 ancien, 
  • le menu macro configuration présent sur le variateur ATV12 n'existait pas sur le variateur ATV11.
Navigation typique du variateur ATV12

Le synoptique suivant démontre cette constatation :

 

Image

  

Menu macro configuration

Le paramètre CFG du menu Macro configuration permet d'assurer une cohérence sur plusieurs paramètres par rapport à une fonctionnalité particulière pouvant se rapprocher d'un métier :

  • StS : Start/stop. Seule la marche avant est affectée,
  • PId : PID régulation Active la fonction PID, dédie Al1 au retour et AIV1 à la référence,
  • SPd : vitesse. L'affectation de LI à la vitesse présélectionnée (même affectation que l'ATV11) permet d'accélérer la configuration des fonctions pour un champ d'application spécifique.

Les paramètres pré-programmés par les trois macro-fonctions sont les suivantes :

Image

  

Réglage usine

En sortie d'usine, le variateur est programmé pour être :

  • macro configuration Sts,
  • piloté via un potentiomètre (référencé SZ1RV1202) raccordé sur les bornes +5V ; AI1 et COM,
  • commandé par ordre de marche sur l'entrée logique LI1.
     



 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.