Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Est il possible d'utiliser le câble SR1CBL01 sur un module SR2B et SR3B ?
Date de publication :
19 juin 2020
Non, le câble de liaison PC-relais programmable Zelio de référence SR1CBL01 ne peut être utilisé que sur les modules de la gamme SR1.
Les relais programmables Zelio de type SR2 ou SR3 sont connectables aux PCs via les références SR2CBL01 et SR2USB01.
Pour plus de détail sur ces deux références, consulter le lien ci-dessous :