Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Consulter la FAQ
Comment paramétrer une régulation PI pour un variateur ATV312 ou ATV31 ?
Date de publication :
11 mai 2020
Le variateur ATV312 remplace le variateur ATV31 depuis 2012, il est lui-même remplacé depuis 2016 par le variateur ATV320.
Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteurs de 0,18 de 15 kW, alimentation triphasé de 200V à 600V. Ces variateurs sont utilisés pour la manutention, les machines d'emballages et de conditionnement, les machines spéciales ainsi que pour les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.
Cette fiche garantit le paramétrage en vue d'une utilisation pour une régulation PI du variateur de vitesse ATV312 (ATV31).
A partir des réglages usine et de quelques straps (ou pontages)? il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.