Consulter la FAQ

Quelle est l'utilité de la voie de retour sur les prises TV/FM ?

Date de publication : 01 avril 2020

La voie de retour est utilisée uniquement dans le cas de réseaux câblés (Nooz ou Numéricâble).

Ceci concerne toutes les prises TV/FM des gammes Alvaïs, Alcyon, Anti-vandalisme, M-Plan, Alréa et Altira.

Elle offre une possibilité de communication entre le fournisseur et l'utilisateur, comme : avertissement de fin de contrat, information de paiement du contrat, nouvelle fonctionnalité du réseau, etc.

Les informations envoyées par l'utilisateur peuvent se faire par le biais de la prise FM ou de la prise TV, selon les caractéristiques du fournisseur mais en général, c'est la sortie TV qui est utilisée pour la voie de retour.

Toutes ces prises peuvent également être raccordées sur une antenne hertzienne classique et dans ce cas, la voie de retour devient inutile.

Pour information, le signal de la voie de retour est émis dans la bande de fréquence 4 à 30 MHz.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.