Consulter la FAQ

Quel est le couple de serrage des plages-équerres pour des Disjoncteurs Compact NS100 à 630 N/H/L ?

Date de publication : 24 février 2020

Le couple de serrage des plages-équerres pour des Disjoncteurs Compact NS100 à 630 N/H/L est de:

  • 10 Nm pour les Compacts NS100N/H/L.
  • 15 Nm pour les Compacts NS160N/H/L.
  • 15 Nm pour les Compacts NS250N/H/L.
  • 50 Nm pour les Compacts NS400 et 630N/H/L.
     

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.