Consulter la FAQ

Est-il possible d'utiliser un disjoncteur Uni + Neutre en schéma de liaison à la terre IT ?

Date de publication : 15 avril 2020

Oui, il est possible d'utiliser un disjoncteur Uni + Neutre en schéma IT, mais uniquement sous 3 conditions.

1. Le circuit considéré doit faire parti d'un ensemble de circuits terminaux.

2. Les caractéristiques des circuits terminaux doivent être identiques.

  • Canalisations de même nature admettant le même courant.
  • Conducteurs de même section.
  • Dispositifs de protection de même courant assigné et avec une même courbe de déclenchement (type B, C ou D).

3. L'ensemble doit être protégé en amont par un dispositif à courant différentiel résiduel dont la sensibilité est au plus égale à 15% du courant admissible par le plus faible des différents circuits.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.