Consulter la FAQ

Quelle est la périodicité de remplacement de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne des automates TSX Premium ( TSX57 )?

Date de publication : 12 juin 2020

Sur les automates TSX Premium, la sauvegarde de la mémoire RAM interne est assurée par une pile de référence TSXPLP01.
Cette pile est située sur le module d'alimentation et doit être changée tous les ans ou lorsque le voyant BAT s'allume.
Ce remplacement peut être effectué sous ou hors tension.

Remarque : cette pile est également conditionnée par lot de 10 piles sous la référence TSXPLP101.
 

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.