Consulter la FAQ

Comment utiliser le câble TSXCX100 en liaison RS485 sur la prise TER des automates TWIDO, MICRO et PREMIUM ?

Date de publication : 22 avril 2020

Le câble TSXCX100, de longueur 10 mètres, permet de déporter la liaison RS485 de la prise TER en fournisssant 8 fils nus en extrémités.

Les signaux de la liaison RS485 sont disponibles sur les fils de couleurs suivants :

Définition Pin Couleur de fil
 Signal + d(B)  1  Noir
 Signal - d(A)  2  Marron
 Signal 0v  7  Bleu

 

D'autres signaux sont disponibles :

 Définition  Pin  Couleur de fil
 Signal /DPT  5  Jaune
 Signal 5v  8  Blanc

 

Il est donc important d'isoler correctement l'ensemble des fils non utilisés.

Nota : Pour faciliter les interconnexions, la symbolisation d(A) & d(B) retenue ci-dessus des signaux + et - de la RS485 est celle retenue en standard sur les documentations TSX MICRO et TSX PREMIUM.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.