Consulter la FAQ

Est-il possible de programmer un automate Twido via le port série 2 optionnel ?

Date de publication : 11 mai 2020

Tous les automates de la gamme Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. Tous, sauf les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCDA10DRF, peuvent recevoir un deuxième port série facultatif RS485 ou RS232 par l'intermédiaire d'adaptateurs TWDNACxxx ou TWDNOZxxx (suivant la gamme Compacte ou modulaire de l'automate).

La programmation d'un automate Twido à l'aide des logiciels TwidoSuite/ TwidoSoft peut se faire aussi bien par le port série 1 ou le port série 2 du Twido.

Pour la programmation du Twido via le port série 1, il est possible d'utiliser le câble série TSXPCX1031 ou les câbles USB TSXPCX3030 ou TSXCUSB485 + TSXCRJMD25 (commutateur en position 2: TER Direct).

En revanche, pour la programmation du Twido via le port 2, il est possible d'utiliser les câbles USB TSXPCX3030 et TSXCUSB485 + TSXCRJMD25 en positionnant le commutateur sur 0 ou 1 uniquement (TER MULTI ou OTHER MULTI). Par contre, le câble TSXPCX1031 ne fonctionne pas sur le port 2 et cela quelque soit la position du commutateur.

Remarque : le port optionnel doit déjà être configuré pour le rendre fonctionnel. Cela implique que la programmation d'un automate vierge via le port optionnel n'est pas possible.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.