Consulter la FAQ

Comment accéder directement aux états des E/S d'automates en communication Modbus avec un afficheur Magelis ?

Date de publication : 11 mai 2020

Lors d'une communication entre un automate Quantum, Premium, TSX Micro, Twido ou Momentum avec un afficheur Magelis via le protocole Modbus, il est facile d'échanger des bits ou mots de l'automate en utilisant les adresses suivantes :

  • Bit : 30001+i ou %Mi en syntaxe IEC61131
  • Mot : 40001+i ou %MWi en syntaxe IEC61131

 

Concernant l'adressage des entrées et sorties, respectivement en adresse 10001+i et 00001+i, le terminal Magelis ne peut accéder qu'aux E/S des automates Modicon (Quantum, Momentum...) car les adresses des E/S sont entièrement configurables manuellement et ne dépendent pas de l'emplacement du module sur le rack.

Pour les autres automates, l'adresse topologique des E/S dépend de l'emplacement du module dans le rack (par exemple %I2.5).
En protocole Modbus, il n'est donc pas possible d'accéder directement aux E/S des automates. La solution consiste à recopier l'état des entrées/sorties dans des mots internes %MW par programme automate.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.