Consulter la FAQ

Quelle est l’adresse IP par défaut d’un automate M340 ?

Date de publication : 19 septembre 2018

Les produits Schneider équipés d'un port Ethernet possèdent une adresse IP par défaut qui découle de son adresse MAC (adresse constructeur, unique au monde).

Pour un automate M340, le format de l'adresse IP par défaut est 84.x.x.x avec :

  • 84 = valeur fixe.
  • x.x.x = les trois derniers champs de l'adresse IP par défaut.

Ces trois derniers champs sont obtenus par la conversion en valeurs décimales des trois derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC

Exemple:

L'adresse MAC d'un M340 est la suivante :  000053121AC4.

La conversion en valeurs décimales des trois derniers octets de l'adresse MAC donne :

  • 16#12=10#18
  • 16#1A=10#26
  • 16#C4=10#196

L'adresse IP par défaut  de cet automate M340 est donc : 84.18.26.196

Remarques :

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide en ligne de Unity Pro ( Dérivation de paramètres IP à partir d'une adresse MAC ).

L'adresse MAC se trouve inscrite sur le module.

L'obtention de l'adresse IP des modules BMXNOE0100 et BMXNOE0110 est identique : Adresse IP par défaut des modules BMXNOE0100 et BMXNOE0110 ?


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.