Consulter la FAQ

Le cordon TSXPCU1030 permet-il de connecter un PC avec le logiciel Twidosuite à un automate TWIDO ?

Date de publication : 11 mai 2020

Non, le TSXPCU1030 ne convient pas pour une connexion à un automate TWIDO, il faut utiliser le cordon TSXPCX1031 pour un PC avec un port série ou l'ensemble TSXCUSB485 + TSCCRJMD25 pour un PC avec un port USB.

Pour plus d'informations sur la connexion à un automate Twido : Cliquez ici.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.