Consulter la FAQ

Quel est le driver à utiliser pour installer le convertisseur USB/Série TSXCUSB485 ?

Date de publication : 31 mars 2020

Le convertisseur TSXCUSB485 n'a pas de driver spécifique, comme c'était le cas pour l'ancien cordon USB TSXPCX3030.

Pour installer correctement le TSXCUSB485, il suffit d'avoir installé au préalable le driver Unitelway de version V1.7 au minimum.

Remarque :

Pour connaitre la version du driver installé sur un PC, lancer l'utilitaire « Driver manager », installé par défaut avec PL7 ou Unity.

Le driver Unitelway est inclus dans le CD « Driver Pack » fourni avec le logiciel PL7 ou Unity et est téléchargeable sur le site
http://schneider-electric.com

Avant même de tester la communication entre un PC et un automate via le convertisseur TSXCUSB485 (+ le cordon TSXCRJMD25), vérifier dans le gestionnaire de périphérique, sous la rubrique « Port COM et LPT » que ce dernier soit correctement installé sur le PC et qu'il soit associé à un port de communication virtuel (ex COM3) :

Image


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.