Consulter la FAQ

Quel est le brochage de la prise RJ45 des variateurs Altivar ATV312, ATV32, ATV320, ATV61 et ATV71 afin de pouvoir réaliser des câbles Modbus, CanOpen entre ces variateurs et d'autres interlocuteurs ?

Date de publication : 11 mai 2020


La prise RJ45 des variateurs ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV320 permet de raccorder ces variateurs à un bus Modbus ou CanOpen à différents interlocuteurs :

  • automate M340, M580,
  • PC équipé du logiciel Powersuite,
  • au terminal déporté VW3A31101.

Le brochage de la prise RJ45 est le suivant :

 

 

 

Broches n°
RJ45
ATV31 RJ45
Commentaires
1
Can high
CAN-H - Signal pour communication en CANOPEN
2
Can low
CAN-L - Signal pour communication en CANOPEN
3
Can GND
CAN-GND - Signal pour communication en CANOPEN
4
D_B
Signal pour communication en MODBUS
5
D_A
Signal pour communication en MODBUS
6
NC
Non utilisé
7
10 Vls
Tension 0-10 V fournit par l'ATV31 qui permet d'alimenter le
8
0 Vls
convertisseur dans le cas d'une connexion avec logiciel Powersuite

 

Précisions importantes

En communication Modbus,  les signaux utiles sont D-B et D-A exclusivement - il n'est donc pas utile de faire les autres raccordements.
En communication Canopen, les signaux utiles sont CAN-H, CAN-L et CAN-GND - il n'est donc pas utile de faire les autres raccordements.
Avec le terminal déporté VW3A31101, les signaux utiles sont D-B et D-A ainsi que l'alimentation.
Attention une chute de tension trop importante peut provoquer un dysfonctionnement.
 
Voir le brochage ci-dessous :

 



Important !
Les variateurs ATV340, ATV600 et ATV900 ne comportent nativement qu'une liaison série Modbus, pas de liaison CanOpen.
CanOpen n'est alors disponible que par l'utilisation de cartes filles.

 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.