Consulter la FAQ

Quel est le code de couleur de l'extrémité dénudée du cordon VW3A8306D30 utilisé pour assurer une liaison Modbus entre la prise terminal RJ45 d'un ATS48, ATV31, ATV61, ATV71 et un interlocuteur extérieur Modbus ?

Date de publication : 11 mai 2020


Pour réaliser la liaison Modbus entre un interlocuteur Schneider de type démarreur ou variateur (ATS48, ATV320, ATV600, ATV900) et un interlocuteur externe via le câble référencé VW3A8306D30, il est nécessaire de connaître les codes couleur de chaque filin de l'extrémité dénudée du câble.

Trois filins sont utiles. Les correspondances entre la nature de ces filins et leurs couleurs sont les suivantes :

D(A) : Bleu
D(B) : Bleu et blanc
Commun : Marron

 

                                            Côté ATS46, ATV31, ATV61, ATV71

Image


                                              Côté Interlocuteur de type automate, PC


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.